This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:使用 ADS1298检测起搏器电路

Guru**** 2816355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861595/ads1298-detection-of-pacemaker-circuits-with-ads1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1261

尊敬的所有人:  

我能否发布一些有关我们在从奇数通道检测起搏器方面遇到的问题的更新、我之前在 http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/841642链接的主题中已经与您讨论过这些更新

为了缩短这段时间、我们尝试以最小的持续时间和振幅(等于且小于10mV - 0.1ms)检测起搏器脉冲、我们使用的电路与白皮书 http://www.ti.com/lit/ug/tidub75/tidub75.pdf 中所述的电路相同、 但  我们使用 的不是 SAR ADC ADS7042、而是 ADS1261、因为 它具有更高的采样率和24位高精度 ADC、因此我们的设计需要使用它来实现速度检测算法和其他所需功能。

此处是 ECG 导联的输入级与 AFE 连接的原理图、同时考虑到 AFE 的 PGA 设置为6。

 

在使用无噪声环境消除任何不必要的噪声后、我们可以轻松检测到2mV- 0.1ms 的偶数通道中的起搏器脉冲、正如您在下图中所能看到的、这是 ADS1261 在 没有任何数字滤波器的情况下从引脚(TESTP_PACE_OUT)获取的数据的绘图、  只有抗混叠低通滤波器、起搏器脉冲是如此清晰、并且可由微控制器轻松检测。

我们在检测来自奇数通道的起搏器信号时仍然有问题、它具有更高的噪声、覆盖起搏器脉冲。

这是从模拟通道、 引脚(TESTN_PACE_OUT)、10mV - 0.1ms 得出的信号。


 

这是50mV - 0.1us 的起搏器信号、没有任何数字滤波器。

         

我们只想知道为什么奇数通道的路径比偶数通道的路径包含更多噪声。

 

这也是两个输出在没有任何起搏器信号的情况下共同进行的比较、只有 ECG 输出、蓝色信号从奇数通道导出、偶数信号从偶数通道导出。

     

是否有任何方法可以降低该噪声? 您是否知道出现该噪声的原因?

期待您的回复、 如果您有更多详细信息、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的更新。

    数据表仅为起搏信号放大器提供了典型的20uVrms 噪声、并且没有最小/最大规格、因此这很容易在测试器件的+/-一个标准偏差内发生变化。

    您是否测试完全相同的电极输入以比较 PACEE 与 PACEO 通道? 我将在每个起搏信号通道上测试相同的电极对、每次测试一个。

    "没有数字滤波器"的具体含义是什么? 您不能绕过 ADS1261中的数字滤波器。 可能需要额外的滤波来平均奇数和偶数步速通道的噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我们尝试使用 RA 电极、正如原理图中所述、该电极连接到偶数通道和奇数通道、结果与主要主题中所述相同、而且使用其他通道时也会出现此问题。

    但我有一个更新、在频域中对这些捕获的信号进行转换后、噪声的频率在50Hz 及其谐波范围上可用、在4kHz 范围内可用、 但是、正如数据表中所述、我们知道4K 来自 WCT 放大器的斩波频率、因此问题仍然出在50Hz 的频率及其谐波上。

    奇数通道50Hz 频率上的噪声级别大于偶数通道(约为)的噪声级别。  

    但是、在尝试断开电路板和仿真器的电源连接后、我们可以消除奇数通道上70%的噪声、但它仍然出现在奇数通道上。

    您是否知道摆脱50Hz 频率的最佳方法是什么?

    我的意思是说"无数字滤波器"、我们不在一侧使用任何数字滤波器、而是在不使用任何数字滤波器的情况下捕获/绘制为 STOP_OUT 引脚导出的信号。

    另外、对于胸导联、起搏信号检测的 IEC 标准是指单独检测每个导联的起搏信号、因此我们需要检测 V1至 V6胸导联的起搏信号。

    如原理图所示、V1和 WCT 连接到通道8、V6和 WCT 连接到通道7、因此我们针对通道6和7调整了 PACEE 和 PACEO、我们可以通过这种方式捕获起搏器信号、 但在这种情况下、50Hz 的频率在偶数通道上的频率也比奇数通道更高。

    您是否知道出现这些频率的主要原因? 或者、您是否有删除它们的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我知道 RA 在 IN2N 和 IN3N 之间共享。 但是、每个通道的正电极不同:IN2P 连接到 LA、IN3P 连接到 LL。 为了比较 PACEE 和 PACEO 通道、您需要将两个相同的电极连接到每个通道:首先、连接到偶数通道、然后连接到奇数通道、并观察信号和噪声振幅的差异。

    了解这种噪声的性质通常为 n*50 Hz 非常有用。 我怀疑限制来自信号路径中的 CMRR。 ECG 应用中 CMRR 下降的大部分原因是信号链组件(即无源 R-C 滤波器)不匹配以及电极接触阻抗的差异。 每个通道上的 PGA会消除任何共模信号;实际上、它们直接通过共模。 但是、PACE 放大器在执行差分到单端转换时应消除大部分共模噪声。 PACEE 和 PACEO 放大器电路之间可能存在一些轻微的阻抗差异、从而导致较差的 CMRR。 我必须与设计人员讨论这一点、以了解 PACE 电路的匹配程度。

    降低和最小化50Hz 噪声的最佳方法是在源极(即在人体上)抑制该噪声。 这主要是通过最大化 RLD 环路的增益和选择容差极低的信号链组件来实现的。 您还可以通过屏蔽 ECG 电缆和 PCB 并将屏蔽件驱动至与人体相同的共模来减少耦合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    在从寄存器中选择 Vs 的两个通道 V1 (偶数)和 V5 (奇数)并绘制信号之后、我有一个更新  

    下图以蓝色显示了偶数 V (700mV - 2ms)信号,以红色显示了偶数 LA (2mV - 0.1ms)信号。

      

    下图显示了红色的奇数 V (700mV - 2ms)信号与蓝色的奇数 LL (2mV - 0.1ms)信号。

    下图显示 了蓝色的偶数 LA (2mV - 0.1ms)信号与红色的奇数 LL (2mV - 0.1ms)信号。

    您可以看到、与奇数波形的信号相比、从偶数 V (700mV)导出的信号振幅问题非常小、 这就是为什么我们不能在小范围内获得任何起搏器信号的原因、因为它的输出与其他信号相比非常小、并且这个问题在来自奇数通道或任何肢体导联的信号上不可用。

    我仍在寻找与起搏信号放大器相关的问题的答案、输出或配置是否有差异? 数据表显示它们之间没有问题、但在其上执行测试显示了这些差异。

    此外、为了消除任何混乱、我们使用 SECG 4.0 Whalteq 仿真器来导出这些信号、因为它能够选择单个通道(导联)来执行 IEC 所述的所需测试。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的更新。

    最初这个问题是关于两个 PACE 放大器之间的噪声性能差异。 为此、我们的设计团队运行了一些 CMRR 仿真、以分析 CMRR 性能的分布。 仅基于 Cadence SPICE 仿真、PACE 放大器的平均 CMRR 约为76dB (由于0.4V/V 放大器增益、为84dB - 8dB)。 展频约为+/- 20dB (峰峰值)。 因此、数据表中0.1%的电阻器容差实际上更接近最坏情况、而不是预期的典型值(0.1%=-60dB)。 由此我们可以得出结论、仅给定 PACE 通道的 CMRR 就预计会接近76dB、但由于传播的原因、一个器件中的两个放大器之间可能存在明显的差异。 我们尚未确定性能差异是否以任何方式是系统性的(即通道 A ->占位 X 始终比通道 B ->占位)。

    我没有 Walteq 仿真器、但我有一个具有起搏器功能的 Fluke medSim 300b。 我可以尝试在 EVM 上重现此测试设置。 您能否分享用于这些测试的完整 ADC 寄存器设置? 每项测试的 PACE 寄存器设置将发生变化、但其余的设置应保持一致。 此外、请确认我对电极输入和步速振幅的理解是否正确:

    图1:

      • (蓝色)"偶数 V"=连接到 PACEE 放大器的通道8 (V1 - WCT)。  起搏信号为700mV、2ms。 是这样吗?
      • (红色)"偶数 LA"=连接到 PACEE 放大器的通道2 (LA - RA)。  起搏信号为2mV、0.1ms。  是这样吗?

    图2:

      • (红色)"ODD V" =连接到 PACEO 放大器的通道1 (V5 - WCT)。  起搏信号为700mV、2ms。  是这样吗?
      • (蓝色)"ODD LL"=到 PACEO 放大器的通道3 (LL - RA)。  起搏信号为2mV、0.1ms。  是这样吗?

    图3:

      • (蓝色)"偶数 LA"= 连接到 PACEE 放大器的通道2 (LA - RA)。  起搏信号为2mV、0.1ms。  是这样吗?  是这样吗?
      • (红色)"ODD LL"=连接到 PACEO 放大器的通道3 (LL - RA)。 起搏信号为2mV、0.1ms。  是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan 先生:  

    感谢您的快速回复、  

    关于您的第一部分、我很抱歉、但我没有得到结论、这是否意味着其中一个放大器的噪声比另一个放大器高? 我不太对。

    关于第二部分、是的、您得到了正确的数字、配置如下:

    • 起搏信号寄存  器的值(0x1D)配置为在通道8和5上获得起搏信号、而在值(0x03)配置为在通道2和3上获得起搏信号。

    • 所有 CHnSET 寄存器都设置为(0x00)
      • 正常工作、
      • PGA 增益为6
      • 正常电极输入

    • CONFIG1 设置为(0x86)
      • 500SPS 高分辨率模式
      • DAISY 引脚接地。
      • 内部振荡器时钟被禁用

    • CONFIG2设置为(0x02)
      • 不使用测试信号。
      • WCT 斩波方案是可变的。

    • CONFIG3设置为 (0xEE - 0b11101110)
      • RLD 已连接。
      • RLD 感测被启用。
      • RLD 缓冲器被启用。
      • RLD 信号在内部生成。
      • 基准电压为4V。
      • 启用输入参考缓冲区。

    • CONFIG4被设置为 (0x02)
      • 启用导联脱落比较器。
      • WCT 到 RLD 的连接已关闭。
      • 连续模式。
      • 无呼吸可用。

    • WCT1设置为(0x0B)
      • 通道2负输入连接到 RA、它通过硬件连接到通道3负输入。
      • WCTA 已通电。

    • WCT2设置为(0xD4)
      • 通道2正输入连接到 LA。
      • 通道3正输入连接到 LL。
      • WCTB 和 WCTC 已通电。

    另外、在选择正起搏器信号时、我还有关于输入起搏器脉冲极性的问题

    • LA、脉冲为正。
    • LL、脉冲为负。
    • RA、脉冲为负。
    • 奇数 V、脉冲为正。

    脉冲的极性是否与起搏信号引脚的输出或 ADC 的通道相关、或两者都相关?

    让我以另一种形式提出问题、当选择 LA 时、它连接到偶数通道的正差分部分、并从正 PACE 放大器的输出中捕获、它是一个正脉冲、当选择 LL 时、反之亦然、 但是、为什么输出与 RA 不同、VS 连接到奇数通道?

    这里的另一个问题是、关于按照 IEC 60601-2-25/27/47中的规定执行测试、起搏器是从单个导联中捕获的、所有其他导线都必须连接到 RL。

    期待您的回复、如果我在配置中出现问题、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    CMRR 仿真的要点是、共模噪声可能会因 CMRR 的变化而成为 PACE 放大器输出端的差分噪声。 我们没有一个确切的结论认为一个 PACE 放大器的噪声比其他放大器的噪声更大。

    您的寄存器设置存在与您之前的帖子冲突的差异。 之前、您的图表明您正在测量   PACEE 放大器的"偶数 V"=通道8 (V1 - WCT)、 以及 PACEO   放大器的"奇数 V"=通道1 (V5 - WCT)。 这需要将 PACE 寄存器(15h)编程为 0x19 来选择通道8和通道1。

    [引用用户="Ahmed Sabry"]

    另外、在选择正起搏器信号时、我还有关于输入起搏器脉冲极性的问题

    • LA、脉冲为正。
    • LL、脉冲为负。
    • RA、脉冲为负。
    • 奇数 V、脉冲为正。

    [/报价]

    PGA 由 INA 配置中的两个同相放大器组成、因此器件上的每个输入引脚(INxP 和 INxN)连接到放大器的同相输入。 对于 INxP 输入、PGA 的输出连接到 PACE 放大器的同相输入。  对于 INxN 输入、PGA 的输出连接到 PACE 放大器的反相输入。 差分 PGA 输出(由 ADC 测量)和单端 PACE 输出之间的信号符号不应存在差异。

    请记住、您选择 的是连接 至 PACE 放大器的整个通道-也就是说、您不能选择"仅 LA"或"仅 RA"。 当您选择 LA 时、您也会选择 RA、并且 PACEE 放大器输出将为(LA - RA) x PGA 增益 x PACE 增益+ 1/2 Vs。

    此致、