主题中讨论的其他器件: ADS1261
尊敬的所有人:
我能否发布一些有关我们在从奇数通道检测起搏器方面遇到的问题的更新、我之前在 http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/841642链接的主题中已经与您讨论过这些更新。
为了缩短这段时间、我们尝试以最小的持续时间和振幅(等于且小于10mV - 0.1ms)检测起搏器脉冲、我们使用的电路与白皮书 http://www.ti.com/lit/ug/tidub75/tidub75.pdf 中所述的电路相同、 但 我们使用 的不是 SAR ADC ADS7042、而是 ADS1261、因为 它具有更高的采样率和24位高精度 ADC、因此我们的设计需要使用它来实现速度检测算法和其他所需功能。
此处是 ECG 导联的输入级与 AFE 连接的原理图、同时考虑到 AFE 的 PGA 设置为6。
在使用无噪声环境消除任何不必要的噪声后、我们可以轻松检测到2mV- 0.1ms 的偶数通道中的起搏器脉冲、正如您在下图中所能看到的、这是 ADS1261 在 没有任何数字滤波器的情况下从引脚(TESTP_PACE_OUT)获取的数据的绘图、 只有抗混叠低通滤波器、起搏器脉冲是如此清晰、并且可由微控制器轻松检测。
我们在检测来自奇数通道的起搏器信号时仍然有问题、它具有更高的噪声、覆盖起搏器脉冲。
这是从模拟通道、 引脚(TESTN_PACE_OUT)、10mV - 0.1ms 得出的信号。
这是50mV - 0.1us 的起搏器信号、没有任何数字滤波器。
我们只想知道为什么奇数通道的路径比偶数通道的路径包含更多噪声。
这也是两个输出在没有任何起搏器信号的情况下共同进行的比较、只有 ECG 输出、蓝色信号从奇数通道导出、偶数信号从偶数通道导出。
是否有任何方法可以降低该噪声? 您是否知道出现该噪声的原因?
期待您的回复、 如果您有更多详细信息、请随时与我联系。