This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:输出电压随时间漂移+/-100uV

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM, MSP-EXP432E401Y, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864482/dac11001a-output-voltage-drifiting--100-uv-over-time

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件:BP-DAC11001EVMMSP-EXP432E401YOPA189

你(们)好、Uttam。 :)我使用 的是 BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y。 我用+/-15V、5V 作为参考电源、5V 作为 VDD。 我将随时间推移测量输出、我看到频率漂移非常低、范围为+/- 100uV。 这里发生什么事了? 该电路板配置为+/-5V 输出范围、因此该漂移超过20 LSB。 在下面的测量中、输出电压设置为4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    再次欢迎。 在过去几周内评估我们的器件时、我们可以将讨论发送到电子邮件。 但随着年终的临近、我们将休假。 现在、让我们在 E2E 上发布帖子。

    关于您的问题、漂移可能主要是由参考引起的。 您可以测量基准电压并将其从 DAC 输出中减去。 这将提供由 DAC 和放大器引起的漂移。 请注意、为了获得良好的漂移性能、应使用 OPA189等零漂移放大器。  

    您可以在参考论坛上查看有关电压基准的建议。

    还有另一个线程、您可以发布相同的帖子。 我将关闭它。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉双人帖子;网站挂起、我不知道是否经过。 我希望将我们的讨论发送到电子邮件。

    我测量了基准、它确实漂移了。 我附加了一个新基准、漂移减小了、但仍然超过14个 LSB。 以下是同一垂直刻度上的输出电压(蓝色)和基准电压(红色)图:

    评估板上是否还有其他可能的东西、或者这是否在 DAC 本身中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果您要测量 TP42上的基准、我建议如下:

    1.短接跳线 J25并再次测量 TP42处的基准电压

    2.如果您在短接 J25后观察 TP42的振荡/噪声、我建议移除 C60和 C61。 我们将其作为占位符、有时它们可能会产生一些振荡、因为它们不是 NP0类型。 移除这些电容器后、检查基准和输出

    请告诉我这是否有帮助。

    我将从下周开始到年底休假。 因此、现在将此讨论移至电子邮件将不起作用。 如果可能、我将尝试检查两者之间的 E2E。 或者、请等到年底。 我设计了这个板-所以、我最有能力回答问题。 但是、在我不在的情况下、有人可能会拿起该线程。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短接 J25成功了! 漂移现在~1LSB 或更低。

    您能不能帮助我准确理解发生了什么、以便我可以避免这个问题? 为什么 C60和 C61会振荡? 我检查了 TP42的漂移小于1LSB、但在 J25引脚2上、漂移要大很多倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    我们使用了一个接地缓冲器、这样基准接地就不会承载任何共模电流。 在驱动滤波电容器时、此运算放大器的闪烁噪声似乎会出现。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我还有几个问题、但我更愿意按照您的建议通过电子邮件向他们提问。 您可以向我的帐户上的地址发送电子邮件。 我知道您可能无法快速响应、因为您将在接下来的两周内离开办公室。 谢谢!