Other Parts Discussed in Thread: ADS7830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7830 大家好、
当我的客户使用 ADS7830器件时、他们发现 I2C 上升和下降时序存在"后向"、如下所示。 它是否会影响芯片功能、例如 I2C 启动、停止条件等? 非常感谢!
理想的 VDD 电源为3.3 (万用表的实际电压为3.46V)。
此致
正泉路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.