This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:原理图设计查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798306/ads1298r-schematic-design-query

器件型号:ADS1298R

您好!  

我们正在使用 ADS1298R 芯片开发定制 PCB。 我们将连接 ADS1298R 和 MCU。 我想测试是否可以使用3V 和1.8V 为 ADS1298R ECGFE-PDK (不使用 MMB0)加电以在单极模式下使用。 还请提及 AVDD 跳线位置的任何变化(如果有)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    此测试没有问题。 只需确保遵循数据表第11.1节"上电排序"中的指导原则。 您可以将电压直接施加到 JP2、并移除跳线。