Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298R 您好!
我们正在使用 ADS1298R 芯片开发定制 PCB。 我们将连接 ADS1298R 和 MCU。 我想测试是否可以使用3V 和1.8V 为 ADS1298R ECGFE-PDK (不使用 MMB0)加电以在单极模式下使用。 还请提及 AVDD 跳线位置的任何变化(如果有)。