Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF, ADC12D1800
主题中讨论的其他器件: ADC12D1800
客户希望决定为其需要50dB 动态范围的项目使用 ADC12D1800RF 或 ADC12D1800。 它们需要在以下频率下为两个器件提供 SNR 和 SFDR 图、以便最终确定。
a) 1.5GHz
b) 2.0 GHz
c) 2.5GHz
用于测试的输入信号幅值:每个频率下为-1dBFS 和-51dBF。
因此、此处总共请求了12个图(每个 ADC 6个)。
感谢您对图解的帮助。