This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:与 ADC12D1800的比较

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF, ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810912/adc12d1800rf-comparison-with-adc12d1800

器件型号:ADC12D1800RF
主题中讨论的其他器件: ADC12D1800

客户希望决定为其需要50dB 动态范围的项目使用 ADC12D1800RF 或 ADC12D1800。 它们需要在以下频率下为两个器件提供 SNR 和 SFDR 图、以便最终确定。

      a) 1.5GHz
          b) 2.0 GHz
          c) 2.5GHz

用于测试的输入信号幅值:每个频率下为-1dBFS 和-51dBF。

因此、此处总共请求了12个图(每个 ADC 6个)。

感谢您对图解的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、  

    我们正在调查您的请求、并尽快回复您。  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我希望何时收到所要求的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    请找到上面显示测量值的随附 ppt。

    此致、

    Neeraj

    e2e.ti.com/.../ADC12D1800-vs-ADC12D1800RF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    我需要更多信息来做出一些决定、

    在每个测试用例中、我需要为 ADC 板提供输入射频信号的功率(dBm)。 这一点很重要、因为在不同频率下、不同的输入功率会导致 ADC 输出中出现-1dBFs"基金振幅"。

    因此、需要了解此输入功率才能假设最终系统的瞬时动态范围。

    谢谢、此致

    Venkatesh Dwivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    数据表中提供了 ADC12D1800的频率响应。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc12d1800.pdf 图4-33.

    数据表中提供了 ADC12D1800rf 的频率响应。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc12d1800rf.pdf 图4-34.

    此致、

    Neeraj