主题中讨论的其他器件:DAC38RF82、 LMK04828、
您好!
请帮助。
我们使用 的 ADC12DJ3200 可以使用板载时钟电路以6.4GSPS (仅限单输入模式)的采样率进行采样。 在此配置中、 将3.2GHz 时钟应用于 ADC12DJ3200 器件。 在该采样模式下(JMODE = 5) 、可实现6.4GSPS 的采样率。 我们使用200 MHz 的参考时钟、FPGA 的线路速率为8 Gb/s 此活动已完成。
我们希望将 ADC 数据环回 DAC (DAC38RF82)、我知道工作模式81180支持高达9GSPS。
我们需要运行 DAC @ 6.4GHz 才能在81180 (8位模式)中获得3.2GHz 的带宽、请根据要求提供寄存器设置。
注:
基准时钟是否可以与 JESD 内核的200MHz 相同、因为当以该速率接收 ADC 数据时、基准时钟有助于环回。
此致、
Rajesh Khanna