This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:81180在6.4GSPS 下运行所需的寄存器设置

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, LMK04828, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810306/dac38rf82evm-register-settings-required-for-the-81180-for-operating-at-6-4-gsps

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82LMK04828

您好!

请帮助。

我们使用 的 ADC12DJ3200 可以使用板载时钟电路以6.4GSPS (仅限单输入模式)的采样率进行采样。 在此配置中、 将3.2GHz 时钟应用于 ADC12DJ3200 器件。 在该采样模式下(JMODE = 5) 、可实现6.4GSPS 的采样率。 我们使用200 MHz 的参考时钟、FPGA 的线路速率为8 Gb/s 此活动已完成。

我们希望将 ADC 数据环回 DAC (DAC38RF82)、我知道工作模式81180支持高达9GSPS。

我们需要运行 DAC @ 6.4GHz 才能在81180 (8位模式)中获得3.2GHz 的带宽、请根据要求提供寄存器设置。

注:

基准时钟是否可以与 JESD 内核的200MHz 相同、因为当以该速率接收 ADC 数据时、基准时钟有助于环回。

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、  

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您。  

    此致、  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    DAC 会使用外部6.4GHz 时钟还是使用内部 PLL? 您提到的200MHz 参考时钟是什么? 您是否计划将其与 DAC PLL 结合使用?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于我们需要以6.4GSPS 的速率在单通道8位模式(81180)下运行、ADC 可实现的最大采样率为6.4GSPS。

    我们需要将 ADC 数据发送到 DAC。 DAC 的设计参数如下所示。

    JESD 串行器/解串器通道的线速率设置为8Gb/s JESD IP 内核(Xilinx)的 JESD 参考时钟为200MHz。 来自 IP 的 TX 内核时钟也与200MHz 相同。

    目前、为了使用 KCU105板进行评估、我需要提供6.4GHz 时钟、如果无法通过内部 PLL 生成时钟、我们可以通过信号发生器在外部提供时钟、并评估6.4 GSPS 的 DAC 第一手运行情况。 在定制板上、我们可以通过 LMX259X PLL 生成它。

    请详细说明如何在6.4 GSPS 数据速率下设置和检查81180模式。

    我与您的班加罗尔团队进行了讨论、他们建议首先使用 aria10评估板评估 DAC、以便开始使用。  

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、设置图可能会帮助您理解。

    对于以下应用、我需要 LMK04828/DAC38RF82的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6.4G_5F00_LMFS_5F00_8118.cfgRajesh、

    配置文件已附加。 这适用于我们的 TSW14J56EVM (Aria V)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在尝试使用 Arria + dac38rf82进行设置。

    已转到 HSDC 专业软件并连接到 TSW14J56revD 板。

    选择 DAC 和固件作为 DAC38RF8X_LMF_811。 我们已将采样率设置为9000。

    配置此设置后、通道速率为22.5G、但通道速率为11.25G。

    请确认我们是否遵循了正确的步骤。

    我已经按照以下演示中的步骤执行了操作、但我们仍然无法运行这些操作。 我们在频谱分析仪的输出端仅获得固定的400MHz。

    e2e.ti.com/.../1541.DAC38RF82_5F00_real_5F00_811_5F00_8_5F00_bit_5F00_mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    HSDC 专业版在显示此模式下的串行器/解串器速率时出现错误。 只需确保 LMK clkout 0和1除以8即可为 FPGA 提供281.25MHz 的频率。 仔细检查您的所有设置、并确保它们与文档中的设置相匹配。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们用 Arria 在 DAC EVM 中配置各种选项/设置一整天。 我们未能在81180模式下生成所需的频率音调。

    请您仔细阅读随附的 ppt、我们不知道我们在哪里犯错、因为此设置应该在 specified.e2e.ti.com/.../Fs_5F00_6400_5F00_81180.pptx 模式下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    很抱歉不能早点回来。 请对您的程序进行以下更改:

    1.更改 JESD 块页面上的 K =19。 这就是 FPGA 将要设置的值。

    2.将 N 和 N'保留为15。

    3.在 SYSREF 和 SYNC 选项卡上,将 SYSREF 分频器更改为320。

    这将在 DAC 输出端提供200m 的音调。 如果要使用 NCO、则必须使用 I/Q 数据、而不是真实数据。 然后、在 Digital (DAC A)选项卡上、必须启用混频器和 NCO 并提供 NCO 频率。 之后、点击"Update NCO"以加载 NCO 频率寄存器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢大家的支持、我们解决了这个问题。

    我们能够将 dac38rf82evm 连接到 kcu105/VC707板 、并生成所需的频率。

    在81180模式下、DAC 在宽带范围内的性能令人鼓舞。

    此致、

    Rajesh Khanna。