This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:无法设置 DAC 电压基准 REFIO 引脚电压

Guru**** 2530550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812699/ads8528-not-able-to-set-dac-voltage-reference-refio-pin-voltage

器件型号:ADS8528

您好!

我写入配置寄存器、读回并验证读取数据和写入数据、两者都相同、但我无法更改 DAC 输出电压基准。

更改 DAC 值后、我正在读取并使用写入的值验证它。

如果我写入0x3FF,Vref =3.0V

如果我写入0x200、Vref = 2.4V

我甚至尝试过0x00、Vref =2.4V。

配置注册设置:

CLKSEL = 0;
VREF = 1;//3.0V
range_a =1;//1:2x、0:4x
range_B =1;//1:2x、0:4x
range_C =1;//1:2x、0:4x
range_D =1;//1:2x、0:4x
REFBUF = 0;
Ref_EN =1;
READ_EN =1;
WRITE_EN = 1;
D9_D0 =512;

我正在使用 SPI 通信模式。

对此,

Nilesh koladiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    感谢您的发帖。

    您能否澄清您使用的是并行接口模式还是串行接口模式? 此外、/HW/SW 引脚(引脚41)的状态是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 SPI 模式、因此它是软件模式、因此我将硬件/软件引脚逻辑高电平保持为高电平。

    对此,

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、  

    我在寄存器映射中发现了一条注释、指出 CONFIG[9:0]仅在硬件模式(/HW/SW 引脚= 0)下有效。 您能否尝试此操作并查看是否可以更改基准电压输出?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    您建议的答案与数据表不匹配。 但我肯定会尝试它。

    您可以与我分享该应用手册吗?

    对此,

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    我是指寄存器映射中的描述。 "这些位在硬件模式下有效"。  

    此致、