Other Parts Discussed in Thread: BUF08630
主题中讨论的其他器件:BUF08630
你(们)好
现在、我将 开发一个具有多个通道的0至10输出电压驱动器。 是否有任何兼容的 IC。
IC 要求
- 输出电压0 - 10
- 适用于 LED 可控应用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Muhammed、
我们的产品系列中没有许多同时具有高电压(>5V 范围)和低分辨率的器件。
我们拥有低成本、8通道、8位和10位、5V 范围 DAC 系列: DAC53608
我们有一个12位、0-10V 范围、8通道系列: DAC61408
您还可以查看伽玛缓冲器产品组合。 这些器件是高电流输出、分辨率有限的器件、但可能适用于您的应用。
http://www.ti.com/power-management/lcd-oled-display-power-drivers/products.html#p1293=Gamma%20Buffer
首先、您可以查看 BUF08630、它是8通道、10位。
谢谢、
Paul