This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:0至10电压输出

Guru**** 2548900 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF08630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810676/dac61416-0-to-10-voltage-output

器件型号:DAC61416
主题中讨论的其他器件:BUF08630

你(们)好

现在、我将 开发一个具有多个通道的0至10输出电压驱动器。 是否有任何兼容的 IC。  

IC 要求   

  • 输出电压0 - 10  
  • 适用于 LED 可控应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    感谢您的查询。 我们有许多具有0-10V 输出范围的多通道 DAC。 请您提供以下更多详细信息、以便我们可以建议合适的器件:

    每个器件的 DAC 通道数或每个系统的 DAC 通道总数

    2.分辨率。 这是一个 LED 控制应用、8位或10位适合您

    3、LED 电流范围是多少?

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要6个或更少的通道,

    当前未导入...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    我们的产品系列中没有许多同时具有高电压(>5V 范围)和低分辨率的器件。

    我们拥有低成本、8通道、8位和10位、5V 范围 DAC 系列: DAC53608

    我们有一个12位、0-10V 范围、8通道系列: DAC61408

    您还可以查看伽玛缓冲器产品组合。  这些器件是高电流输出、分辨率有限的器件、但可能适用于您的应用。

    http://www.ti.com/power-management/lcd-oled-display-power-drivers/products.html#p1293=Gamma%20Buffer

    首先、您可以查看 BUF08630、它是8通道、10位。

    谢谢、
    Paul