请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1232 大家好、
我将 ADS1232用于我的项目。 当我尝试使用外部振荡器(4.9152)时、它将不会响应。如果此引脚有任何配置或此电路需要任何电容器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gobinath、
您可以共享原理图吗? 振荡器的输出应该与 ADS1232上使用的 DVDD 电压电平相匹配。 您如何确定器件没有响应?
确保 AVDD 和 DVDD 均处于标称工作电压、并且 PDWN 应处于逻辑高电平。 外部振荡器应该被连接至引脚3 (CLKIN.XTAL1)。 您可以通过使用示波器监控 DRDY/DOUT 引脚来确定 ADS1232是否正常工作。 DRDY/DOUT 应在通过设置 SPEED 位选择的数据速率周期上进行脉冲。
此致、
Bob B