This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ads1232

Guru**** 2551470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812111/ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

大家好、

  我将 ADS1232用于我的项目。 当我尝试使用外部振荡器(4.9152)时、它将不会响应。如果此引脚有任何配置或此电路需要任何电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    您可以共享原理图吗?  振荡器的输出应该与 ADS1232上使用的 DVDD 电压电平相匹配。  您如何确定器件没有响应?   

    确保 AVDD 和 DVDD 均处于标称工作电压、并且 PDWN 应处于逻辑高电平。  外部振荡器应该被连接至引脚3 (CLKIN.XTAL1)。  您可以通过使用示波器监控 DRDY/DOUT 引脚来确定 ADS1232是否正常工作。  DRDY/DOUT 应在通过设置 SPEED 位选择的数据速率周期上进行脉冲。

    此致、

    Bob B