Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, PCA9306, ADS1271
主题中讨论的其他器件: PCA9306、 ADS1271
你(们)好
我正在阅读该组件的数据表、因为我计划将该 ADC 用于连接 Raspberry Pi 的某些传感器。
我看到 VDD 可以高达7V、AINX 的范围可以从 GND 到 VDD+0.3V。
第6页上的数字输入标记为 GND-0.3V 至5.5V。
现在、我的问题是、我想为模拟电路提供0至5V 的电压、但 RPi 只能在3.3V 电压下工作。
如果我为 VDD 引脚提供5V 电压、这意味着我的输出信号也将是5V? 或者、由于我使用3.3V 信号来控制它、输出也将是3.3V? (不确定我是否清楚、抱歉)
是否可以使用对称信号(例如、-2.5V 至2.5V 的正弦信号)作为输入? 它的输出是什么? 或者、是否最好添加偏移以使信号保持在2.5V 的中心?
最后一个问题:如果我提供5V 电压、这意味着我的精度为5V/2^16V? 153uV 分辨率??
编辑:
这是一个原理图。 电阻器和电容器的值不要太在意。 这里有两个独立的传感器。 一个是压力监测器、另一个是刻度
非常感谢!!