主题中讨论的其他器件: DAC8831、 DAC8831EVM
大家好、e2e 社区、
我尝试使用5V TTL 线路控制 DAC8330。 除非我以大约10个序列的突发脉冲重复该命令、否则 DAC 的输出会不可靠地更新。 我对板上的其他 SPI 器件没有任何问题、因此我想知道是否有人对可能发生的情况有任何想法。 该电路非常简单、具有2.5V 基准电压和5V 数字输入线路。
我认为我遵循的是时序合规性。 我没有合适的高频探针、因此请忽略连接引线的耦合:
时钟为蓝色、芯片选择为品红色。 我认为时钟周期可能有问题。 我输入的内容似乎是一致的、但输出确实会持续更新。
是否有人在输出可靠性方面观察到此类行为?
谢谢、
Ian