This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5616:在48~52HZ 频段中、输出抖动严重

Guru**** 2785775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811798/tlv5616-in-48-52hz-frequency-band-output-jitter-is-serious

器件型号:TLV5616

尊敬的所有人:

    使用 TLV5616、电源电压5V、基准电压2.5V。在48~52HZ 的频带中、示波器会观察到输出引脚。其他频率没有发生这种情况

为什么? 解决方法

请帮助!

谢谢!  

  • 为什么? 解决方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    50Hz 噪声几乎总是由120V 交流电源50Hz 开关引起的。  在美国、交流电源为60Hz、但欧洲和中国的大部分地区的工作频率为50Hz。  如果没有非常高的滤波和消除接地环路、几乎无法消除该噪声。  您可以通过使用电池等稳态直流电源替换电源来进行测试、并查看噪声是否消失、尽管噪声也可以在您用于测量的仪器中找到。

    谢谢、

    Paul