Other Parts Discussed in Thread: TLV5616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV5616 尊敬的所有人:
使用 TLV5616、电源电压5V、基准电压2.5V。在48~52HZ 的频带中、示波器会观察到输出引脚。其他频率没有发生这种情况
为什么? 解决方法
请帮助!
谢谢!
-
为什么? 解决方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.