主题中讨论的其他器件:REF5050、
我尝试使用 DAC1282直流输出对 ADC1282进行故障排除、以及如何解析 ADC1282输出的数据。 我能够毫无问题地调节正弦频率和增益、并且能够从 DAC1282读取寄存器。 但是、当我尝试通过调整 Mode 位和 DCG0->DCG2寄存器将其置于直流模式时、我只从 DAC 获得静态输出、两个输出都处于2.386V (非差动)、与我尝试将直流增益设置的值不符。 我使用来自 REF5050芯片的5V 单端电源模拟电源和5V Vref 模拟电源、并使用单独的稳压器来提供电源电压。 我已经尝试触发 SYNC 引脚并更改了更改寄存器的顺序、似乎没有任何东西可以使直流输出正常运行。 如果有任何见解,我们将不胜感激。