This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:直流输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810396/dac1282-dc-output

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件:REF5050

我尝试使用 DAC1282直流输出对 ADC1282进行故障排除、以及如何解析 ADC1282输出的数据。  我能够毫无问题地调节正弦频率和增益、并且能够从 DAC1282读取寄存器。  但是、当我尝试通过调整 Mode 位和 DCG0->DCG2寄存器将其置于直流模式时、我只从 DAC 获得静态输出、两个输出都处于2.386V (非差动)、与我尝试将直流增益设置的值不符。  我使用来自 REF5050芯片的5V 单端电源模拟电源和5V Vref 模拟电源、并使用单独的稳压器来提供电源电压。  我已经尝试触发 SYNC 引脚并更改了更改寄存器的顺序、似乎没有任何东西可以使直流输出正常运行。  如果有任何见解,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您能否与我分享您的 DAC1282寄存器设置? 我将查看您的配置、看看我是否可以发现任何问题。

    此外、在写入 DAC1282寄存器时、您是否曾尝试读回它们以进行完整性检查、以确保它们已按预期进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我已经尝试读回这些寄存器、以确保寄存器正在进行实际配置。 我还确保前后阅读它们、以确保我的读取功能正常工作。  我将寄存器0到6设置如下:0x01、0x00、0x00、0x00、0x3F、 0xFF 和0xFF。  我在尝试使用脉冲模式时遇到同样的问题、我可以看到器件注册了模式更改、但两个输出都有一个通用静态直流输出、无论寄存器值如何、该输出都不会更改。  我将尝试连接我在示波器上看到的内容、这很难看到、因为两个输出都很嘈杂(我理解这是预期的)、并且它们几乎完全重叠。  如果您能找到任何东西、请告诉我。

    此致、

    Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、Digikey 说我的器件型号是 DAC1282IPWR、它不是 DAC1282A、因此我假设一切都与标准 DAC1282模型相同、但我想我只会注意到这一点、只是在情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我发现了这个问题。  我的字节字节字节字节字节顺序发生翻转、而不是0xFF、0xFF、0x3F、我写入0x3F、0xFF、0xFF、这只是输出一个非常小的直流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    我很高兴听到您能够解决此问题。 感谢您发布您的解决方案!

    此致、
    Chris