This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的新 DAC80501有问题。
我的布局是具有8个引脚的微型封装、焊好 了。 我已经交换了器件、但结果相同。
我使用的是 SPI 总线
我可以打开和关闭基准电压、这意味着我的 SPI 总线正确:
代码:0x30 0x01 0x00和0x30 0x00 0x00 工作正常。
但我无法输出任何数据!
我使用另一个器件测试了这种情况、行为相同。
输出数据代码:0x08 0x?? 0x???,其中? 是要输出的十六进制值。
我所使用的设备不起作用。
或者要设置什么????
我进行了软件复位并检查了所有寄存器、无论如何、除了0V 之外、从不会有任何 ADC 输出。
测试:
当我通过一个电阻器(5kOhm)和 Vref (2.5V)连接输出引脚时、输出保持在0V;这是正确的。
当我禁用设置为断电的芯片时、输出在内部以1kOhm 的电阻连接到 GND。
这是正确的、因为当我连接时、Vref (2.5V)的输出超过5k Ω、输出大约为0.4V、这意味着焊接是可以的。
您好、Alexander、
欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 如果您使用的 VDD 为3.3V 或接近该值的某个值、则需要使用寄存器设置将基准值除以2。 如数据表第7.3节所述、这是在基准和电源之间提供余量所必需的。
希望这能解答您的问题。
此致、
Uttam Sahu
应用工程师、Precsiion DAC
你(们)好,Uttam
非常感谢您的快速响应。
我想我这么做了、我知道从3.3V 电源中获得的输出电压永远不会超过3.3V。
但我从未得到任何其他值、但0V、即使是我的十六进制值也非常低。
我将检查这一点、但这不是原因。
此致、
亚历山大