This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:ADS131和抗混叠

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811270/ads131e04-ads131-and-antialiasing

器件型号:

您好,  

我有一个问题混淆了我的想法,我不确定,我希望你能帮助我解决这个问题  

我使用 ADS131在2kHz 采样时读取模拟信号;ADS132有一个大约10kHz 的 RC 输入滤波器;  

但我需要将采样值确定为250 SPS  ,过滤频率为25Hz;所以最好做的是:  

选项1: 以 2kHz 的频率读取样本  --- > 8分之8 --- >数字抗混叠滤波器125HZ --- >数字滤波器25Hz  

选项2: 以2kHz 的频率读取样本  --- >数字抗混叠滤波器1000Hz ---  > 8分之8 --- >数字抗混叠滤波器125HZ --- >数字滤波器25Hz  

选项3: 以 2kHz 的频率读取样本  --- > 8分之8 --- >数字滤波器25Hz  

选项4: 以2kHz 的频率读取样本  --- >数字抗混叠滤波器1000Hz ---   > 8分时的分数值--- >数字滤波器25Hz  

我应该做哪一个选择?  

或者是否有任何抑制?  

抗混叠滤波器是否有 dB 预弗雷德?  

非常感谢大家的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处提供任何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Hector "]

    器件型号: ADS131E04

    您好,  

    我有一个问题混淆了我的想法,我不确定,我希望你能帮助我解决这个问题  

    我使用 ADS131在2kHz 采样时读取模拟信号;ADS132有一个大约10kHz 的 RC 输入滤波器;  

    但我需要将采样值确定为250 SPS  ,过滤频率为25Hz;所以最好做的是:  

    选项1: 以 2kHz 的频率读取样本  --- > 8分之8 --- >数字抗混叠滤波器125HZ --- >数字滤波器25Hz  

    选项2: 以2kHz 的频率读取样本  --- >数字抗混叠滤波器1000Hz ---  > 8分之8 --- >数字抗混叠滤波器125HZ --- >数字滤波器25Hz  

    选项3: 以 2kHz 的频率读取样本  --- > 8分之8 --- >数字滤波器25Hz  

    选项4: 以2kHz 的频率读取样本  --- >数字抗混叠滤波器1000Hz ---   > 8分时的分数值--- >数字滤波器25Hz  

    我应该做哪一个选择?  

    或者是否有任何抑制?  

    抗混叠滤波器是否有 dB 预弗雷德?  

    非常感谢大家的参与  

    [/报价]

    是否有支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、

    很抱歉、我没有提前回复您、但我在上周结束时离开了办公室。

    通常、我们在 ADC 前端使用模拟抗混叠滤波器。 由于这是 Δ-Σ 类型的 ADC、并且输入的采样速率比数据速率高得多、因此可以针对同样高于数据速率的截止频率设置抗混叠滤波器。 通常、这是一个 RC 滤波器、其带宽通常为数据速率的10倍。

    请注意、器件已经具有频率响应的数字滤波器、如第9.3.7节所述。

    吴约瑟