您好,
我有一个问题混淆了我的想法,我不确定,我希望你能帮助我解决这个问题
我使用 ADS131在2kHz 采样时读取模拟信号;ADS132有一个大约10kHz 的 RC 输入滤波器;
但我需要将采样值确定为250 SPS ,过滤频率为25Hz;所以最好做的是:
选项1: 以 2kHz 的频率读取样本 --- > 8分之8 --- >数字抗混叠滤波器125HZ --- >数字滤波器25Hz
选项2: 以2kHz 的频率读取样本 --- >数字抗混叠滤波器1000Hz --- > 8分之8 --- >数字抗混叠滤波器125HZ --- >数字滤波器25Hz
选项3: 以 2kHz 的频率读取样本 --- > 8分之8 --- >数字滤波器25Hz
选项4: 以2kHz 的频率读取样本 --- >数字抗混叠滤波器1000Hz --- > 8分时的分数值--- >数字滤波器25Hz
我应该做哪一个选择?
或者是否有任何抑制?
抗混叠滤波器是否有 dB 预弗雷德?
非常感谢大家的参与