This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220 -最大限度地降低功耗

Guru**** 2391525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810447/ads1220-ads1220---minimizing-power-consumption

器件型号:ADS1220

我正在查看 ADS1220。   我们的应用将使用单个负载单元和不同的采样率。   对于大部分器件使用寿命,采样率将非常低(每30秒1次采样,每1分钟1次采样)。   在此应用中保持低功耗至关重要。   处理如此低的采样率的最佳方法是什么?    是否应关闭 ADS-1220?   它是否具有待机/睡眠功能?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    ADS1220提供占空比模式和断电模式。 占空比模式的运行速率约为5SPS、比您要求的快得多、因此我建议将 ADS1220置于断电模式以节省功耗、并尽可能频繁地将其唤醒以测量电桥。

    此外、您还需要利用低侧开关(请参阅图82以了解负载单元电路示例)在不测量电桥的情况下关闭激励电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Chris。  我可以多快地从断电状态打开、  进行测量、然后再次将其关闭?  是否有单个采样模式、或者我是否将其置于高采样率模式、然后直接将其置于断电模式?  我正在尝试汇总一个大致的功率预算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对于延迟的回复、请道歉。 我在这里尝试帮助 Chris、因为我定义了 ADS1220。

    ADS1220支持单次转换模式和连续转换模式。
    在断电模式下、您可以使用 START/SYNC 命令直接启动转换。 "8.3.5.Output Data Rates (输出数据速率)"部分解释了您在计算时应考虑的任何额外开销时间。

    但是、在使用单冲转换模式时、需要考虑一些因素、可能还需要考虑使用 ADS1220的集成低侧开关为电桥断电。
    如果您使用单冲转换模式、则应确保 ADC 的模拟输入信号(电桥输出信号)在转换开始前完全稳定。 当您使用 ADS1220的内部低侧开关来控制电桥的激励时、这将特别复杂。
    在断电模式下、开关处于断开状态、因此电桥未通电。 发送 START/SYNC 命令后、开关将关闭、ADC 立即开始采样。 但在这种情况下、电桥的输出信号很可能尚未稳定。 我很难说桥信号稳定需要多长时间。 这是您可能必须尝试的东西。

    假设电桥激励由外部控制、则序列如下所示:
    -电桥已断电、ADS1220处于断电模式
    -启用电桥激励
    -等待电桥输出稳定。
    -向 ADS1220发送 START/SYNC 命令
    -等待转换完成(/DRDY 下降沿)
    -读取转换结果
    -向 ADS1220发送 POWERDOWN 命令
    -禁用电桥激励

    如果使用内部低侧开关来控制电桥、那么我将通过以下方式更改序列(假设我们使用单次转换模式):
    - ADS1220处于断电模式(低侧开关断开=禁用电桥激励)
    -发送 START/SYNC 命令(这将关闭低侧开关、从而启用电桥激励)
    -等待电桥输出稳定(忽略/DRDY 下降信号)
    -发送 START/SYNC 命令
    -等待转换完成(/DRDY 下降沿)
    -读取转换结果
    -向 ADS1220发送断电命令(这将打开低侧开关,从而禁用电桥激励)

    另一个注意事项。 如果您确实希望节省每 uA 的电流、那么最好的做法是完全切断 ADS1220的电源。 ADS1220的一个优点是它的启动/唤醒速度非常快。 切断电源的唯一缺点是每次上电时必须再次写入配置寄存器。 最多有四个寄存器。 但是、在电池供电应用中使用 ADS1220并且每分钟仅测量一次的客户通常会这样做。

    此致、