我正在查看 ADS1220。 我们的应用将使用单个负载单元和不同的采样率。 对于大部分器件使用寿命,采样率将非常低(每30秒1次采样,每1分钟1次采样)。 在此应用中保持低功耗至关重要。 处理如此低的采样率的最佳方法是什么? 是否应关闭 ADS-1220? 它是否具有待机/睡眠功能?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan、您好!
对于延迟的回复、请道歉。 我在这里尝试帮助 Chris、因为我定义了 ADS1220。
ADS1220支持单次转换模式和连续转换模式。
在断电模式下、您可以使用 START/SYNC 命令直接启动转换。 "8.3.5.Output Data Rates (输出数据速率)"部分解释了您在计算时应考虑的任何额外开销时间。
但是、在使用单冲转换模式时、需要考虑一些因素、可能还需要考虑使用 ADS1220的集成低侧开关为电桥断电。
如果您使用单冲转换模式、则应确保 ADC 的模拟输入信号(电桥输出信号)在转换开始前完全稳定。 当您使用 ADS1220的内部低侧开关来控制电桥的激励时、这将特别复杂。
在断电模式下、开关处于断开状态、因此电桥未通电。 发送 START/SYNC 命令后、开关将关闭、ADC 立即开始采样。 但在这种情况下、电桥的输出信号很可能尚未稳定。 我很难说桥信号稳定需要多长时间。 这是您可能必须尝试的东西。
假设电桥激励由外部控制、则序列如下所示:
-电桥已断电、ADS1220处于断电模式
-启用电桥激励
-等待电桥输出稳定。
-向 ADS1220发送 START/SYNC 命令
-等待转换完成(/DRDY 下降沿)
-读取转换结果
-向 ADS1220发送 POWERDOWN 命令
-禁用电桥激励
如果使用内部低侧开关来控制电桥、那么我将通过以下方式更改序列(假设我们使用单次转换模式):
- ADS1220处于断电模式(低侧开关断开=禁用电桥激励)
-发送 START/SYNC 命令(这将关闭低侧开关、从而启用电桥激励)
-等待电桥输出稳定(忽略/DRDY 下降信号)
-发送 START/SYNC 命令
-等待转换完成(/DRDY 下降沿)
-读取转换结果
-向 ADS1220发送断电命令(这将打开低侧开关,从而禁用电桥激励)
另一个注意事项。 如果您确实希望节省每 uA 的电流、那么最好的做法是完全切断 ADS1220的电源。 ADS1220的一个优点是它的启动/唤醒速度非常快。 切断电源的唯一缺点是每次上电时必须再次写入配置寄存器。 最多有四个寄存器。 但是、在电池供电应用中使用 ADS1220并且每分钟仅测量一次的客户通常会这样做。
此致、