This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:需要差动输入?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811279/ads5294-need-differencial-input

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: THS4541

尊敬的先生或夫人
我们打算在我们的设计中使用几个 ADS5294、我们要在其中测量光电二极管上的反向电压。
我们将介绍 ADS5294、这是由于 LVDS 接口和8管线型 ADC 以及至少20 MSPS。
在本例中、我们必须使用 BPW 34-S
media.osram.info/.../BPW 34 S E9601.pdf
并将其通过电阻器"向后"连接到 VCC、其思路是让 ADS5294测量光电二极管上的电压变化。
这意味着电压范围将是 VCC、降至光电二极管将"自身"降至的任何值、  
我们真的需要在这里进行任何阻抗自适应吗?
Aanalouge 输入引脚和 ADS5294之间有很多组件、这些组件对于我们的应用来说是必要的
还是可以将光电二极管直接连接到 ADS5294?
也就是说、IN1P 至光电二极管、IN1N 直接接地(某种单端耦合)?
或者、我们是否至少在两者之间连接一个运算放大器、如高速差分 I/O 放大器 THS4541?
此致 Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您考虑使用 ADS5294!

    我们的 EVM 设计具有适用于不同配置的大量选项! 因此、您可以看到相当多的组件。 在 ADS5294数据表中、我们有常见电路图62 IAS A n 示例。  

    我们建议在 ADC 和光电二极管之间使用跨阻放大器。 据我了解、大多数光电二极管都是电流源。 因此、直接连接到 ADC 可能很棘手。 THS4541是一款出色的运算放大器选项。  

    如果您通过电阻器使用 I/V 转换器、则驱动能力可能是一个问题。 我们的 ADC 具有用于 VCM 偏置的内部2K 欧姆。 因此、您的 I/V 电阻器可能会成为 分压器。  

    如果用作单端运算、它会将输入范围从2Vpp 降低到1Vp。 此外、由于没有带电输入、其他噪声规格和 HDX 规格也会更差。  

    谢谢!