请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5294 主题中讨论的其他器件: THS4541
尊敬的先生或夫人
我们打算在我们的设计中使用几个 ADS5294、我们要在其中测量光电二极管上的反向电压。
我们将介绍 ADS5294、这是由于 LVDS 接口和8管线型 ADC 以及至少20 MSPS。
我们将介绍 ADS5294、这是由于 LVDS 接口和8管线型 ADC 以及至少20 MSPS。
在本例中、我们必须使用 BPW 34-S
media.osram.info/.../BPW 34 S E9601.pdf
并将其通过电阻器"向后"连接到 VCC、其思路是让 ADS5294测量光电二极管上的电压变化。
media.osram.info/.../BPW 34 S E9601.pdf
并将其通过电阻器"向后"连接到 VCC、其思路是让 ADS5294测量光电二极管上的电压变化。
这意味着电压范围将是 VCC、降至光电二极管将"自身"降至的任何值、
我们真的需要在这里进行任何阻抗自适应吗?
Aanalouge 输入引脚和 ADS5294之间有很多组件、这些组件对于我们的应用来说是必要的
还是可以将光电二极管直接连接到 ADS5294?
还是可以将光电二极管直接连接到 ADS5294?
也就是说、IN1P 至光电二极管、IN1N 直接接地(某种单端耦合)?
或者、我们是否至少在两者之间连接一个运算放大器、如高速差分 I/O 放大器 THS4541?
此致 Stefan