This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:简化的单端驱动、动态范围 BW:直流至10MHz

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, AFE5851, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809729/ads52j90-simplified-driving-single-ended-with-reduced-dynamic-range-bw-dc-to-10mhz

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: AFE5851AFE5832LP

您好!

我将使用数量为32个 ADS52J90的单端通道数量。 需要从直流到10MHz 的带宽。 我可以通过 ADC 大幅缩小动态范围。

目标是最大限度地减少所需的组件。 运算放大器 SE 到 DE 转换不需要空间/预算/功率。  

将 ADC 通道的负输入设置为0.8V 是否是正引脚输入上0.6至1.6V 输入时的最佳值(因为数据表显示 VCM 为0.7至0.9V)? (我意识到共模将关闭)

1.2V 是否是施加到负输入引脚的更好电压? (数据表没有这样说、但我可以大幅减小动态范围)

3.在负输入引脚上添加电容值为1uF 的分布式电容器是否会为降噪和每个负输入端添加串联电阻器(如5Ohm)带来任何好处?

4.连接到 ADC 的电路(功率检测器输出)距离约3英寸。 可以添加哪些附加组件来将噪声和带宽降低到10MHz?

5.如有需要,请发送电子邮件至 regank33@gmail.com 以进一步讨论。  

感谢您的参与、如下图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到高通道数使用情况。  

    VCM 的典型值可以是0.8V。 当负极侧连接0.8V 时,将得到对称波形为1Vpp 或+/-0.5Vp。  如果您的信号是渐近的、那么您可以将负侧偏置到不同的电压。 您的信号似乎具有与 ADC 不同的 VCM。 我建议使用交流耦合。 而您将丢失直流信息。 您是否可以将150欧姆电阻器的 GND 引脚调整为不同的电压、然后我们也可以将 VCM 从1.1V 更改为0.8V?  

    在 INM 引脚上添加电容器是滤除一些高频率噪声的好方法。 3英寸布线应该正常。 我们看到的布线更长。 只要其下方有一个良好的 sloid GND 平面。  

    请注意、我们还有16通道~ 32通道 AFE 来接受单端信号。 您可以参阅 AFE5832LP 或 AFE5851。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    您能全面回答我的所有问题吗?

    我需要认真回答这一问题,因为我将使用成千上万的这些部件。

    我无法致电德州仪器、因为它们不像大多数其他半导体公司那样为工程师提供支持。

    您选择的其他两个 ADC 价格过高、因为当前 ADC 具有更高的价值。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我引述了前面的问题。 希望这更清楚。  

    我建议您在最终电路之前测试 EVM 以连接您的传感器电路。  

    如果 AFE 芯片因技术原因更适合应用、您可以与您的经销商或销售人员讨论价格。 我们希望您获得最佳性能系统。  

    谢谢!

    将 ADC 通道的负输入设置为0.8V 是否是正引脚输入上0.6至1.6V 输入时的最佳值(因为数据表显示 VCM 为0.7至0.9V)? (我意识到共模将关闭)

    VCM 的典型值可以是0.8V。  当负极侧连接0.8V 时,您将得到1Vpp 或+/-0.5Vp 的对称波形,或数据表中所述 的 Vcm–0.5至 Vcm + 0.5

     您的信号似乎具有与 ADC 不同的 VCM。 我建议使用交流耦合。  而您将丢失直流信息。  

    您是否可以将150欧姆电阻器的 GND 引脚调整为不同的电压、然后我们也可以将 VCM 从1.1V 更改为0.8V?  

    1.2V 是否是施加到负输入引脚的更好电压? (数据表没有这样说、但我可以大幅减小动态范围)

    当负极侧连接0.8V 时,将得到对称波形为1Vpp 或+/-0.5Vp。  如果您的信号是渐近的、那么您可以将负侧偏置到不同的电压。

    3.在负输入引脚上添加电容值为1uF 的分布式电容器是否会为降噪和每个负输入端添加串联电阻器(如5Ohm)带来任何好处?

    在 INM 引脚上添加电容器是滤除一些高频率噪声作为滤波器的好方法。 5欧姆可能不可用。  

    4.连接到 ADC 的电路(功率检测器输出)距离约3英寸。 可以添加哪些附加组件来将噪声和带宽降低到10MHz?

     3英寸布线应该正常。 我们看到的布线更长。 只要其下方有一个良好的 sloid GND 平面。  您将需要无源 BP 安装工具、因为您没有安装运算放大器的空间。