问题
我有 ADS1261EVM、并使用提供的 USB 线将其连接到两台单独的 PC、在启动 Delta Sigma Eval SW 后、我在底部看到一条错误消息、显示"Hardware is not connected。Ready..."。
背景:
在这两台 PC 上、我都安装了以下软件、并且正在运行具有管理员权限的 Windows 10
- ADS1261EVM-dvcpkg
- DELTASIGMAEVAL-GUI-installer
- 我还从 以下路径安装了 BulkUsb_driver_install_x64-v1.0.0.1:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\Installers
我已经附加了屏幕、电路板和 USB 连接器(J8)的照片、因为它看起来很短、但我一直在推 USB 电缆(这可能是问题吗?)
你有什么想法吗?