Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF83 你好!
我正在使用 DAC38RF83进行设计。 在电气特性(第17页)的数据表中、CMOS 数字输入上的输入电流可在-40至40uA 的范围内。
同时、在图70 (第72页)中可以看到、这些输入具有10kOhm 上拉/下拉电阻、因此输入电流不应小于1.8V/10kOhm = 180uA。
那么、事实是什么?
此致、Victor。