This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:CMOS 输入电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807801/dac38rf83-cmos-input-current

器件型号:DAC38RF83

你好!

我正在使用 DAC38RF83进行设计。 在电气特性(第17页)的数据表中、CMOS 数字输入上的输入电流可在-40至40uA 的范围内。

同时、在图70 (第72页)中可以看到、这些输入具有10kOhm 上拉/下拉电阻、因此输入电流不应小于1.8V/10kOhm = 180uA。

那么、事实是什么?

此致、Victor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    谢谢。

    此致、Victor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    第17页上的数据表不正确。 该器件在上拉和下拉时使用大约10k +/- 10%欧姆电阻器、因此电流大约为180uA。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    非常感谢您的回复。

    此致、Victor。