This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278帧同步时间问题

Guru**** 2536230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807266/ads1278-ads1278-frame-sync-time-issue

器件型号:ADS1278

尊敬的 TI 团队:

使用 Δ-Σ ADC 时、可使用多个 IC 来同步 SYNC 信号

此方法要求在 SYNC 信号生成后有一个 Tndr 的时间、并导致系统丢失。

是否有办法在不存在 SAR 转换启动信号等延时的情况下同步 Δ-Σ ADC 之间的采样?

我想问的是、算法中是否有任何参考材料可执行高速采样以获得最大的同步时序数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    SYNC 输入用于同步多个 ADS1278器件、但您只需在初始化例程期间执行一次、例如在加电或复位之后立即执行一次。 之后、您可以在每个 ADS1278通道上获得最大吞吐率(帧同步为144ksps、SPI 为105ksps)。

    只要多个 ADS1278器件使用相同的主 CLK、并且您满足表11和图73中的时序要求、则所有器件在单次同步后都将保持与主时钟同步。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith N:

    感谢你的答复。

    我有另一个问题。

    根据具体情况、您可以连接或断开多个设备。

    每个器件都配备了 ADS1278。

    在这种情况下,必须在连接每个设备时重新配置帧同步。

    在这种情况下、数据 Σ 格式会浪费时间。

    在这种情况下、是否还有其他解决方案可用于同步帧?

    我们必须缩短时间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    ADS1278使用宽带数字滤波器。 该滤波器需要多个输出采样周期(高速模式下为76个)、然后数据才会稳定、这是同步后所需的大部分等待时间。 当 SYNC 信号被置为有效时、内部数字滤波器寄存器被复位、正是数字滤波器稳定时间决定了一个同步之后的大部分延迟时间。

    除了 SYNC 引脚之外、系统中没有其他同步多个 ADS1278的机制。 如果可能、同时为所有 ADS12878加电、并在加电/复位后发出单个同步、以避免系统正常运行期间的长时间延迟。

    如果您尝试通过关闭多个通道来节省功耗、则可以为2个 ADS78加电、并且每个通道仅启用8个通道中的4个。 当您在每个 ADS1278中启用其余4个通道时、这些通道将自动与其他通道同步。 这样就无需在每次为每个 ADC 的单个通道上电和断电时发出同步。 但是、如果您需要将 ADS1278与系统中已在运行的其他器件连接、则只能发出到所有 ADS1278的同步。

    此致、
    Keith