请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1278 尊敬的 TI 团队:
使用 Δ-Σ ADC 时、可使用多个 IC 来同步 SYNC 信号
此方法要求在 SYNC 信号生成后有一个 Tndr 的时间、并导致系统丢失。
是否有办法在不存在 SAR 转换启动信号等延时的情况下同步 Δ-Σ ADC 之间的采样?
我想问的是、算法中是否有任何参考材料可执行高速采样以获得最大的同步时序数据。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.