尊敬的所有,
非常感谢您的帮助!
AFE0064的技术问题:
1、以下测量的时序波形是否使用不当;
2、是否需要将差分信号输出模式修改为0;
3、输出实际波形是否正常;
问题描述:
1、输入信号保持悬空、检测器未连接、且输入复位开关始终处于关闭状态。
2、Afe0064电源3.3V、基准电压输入2.25V 和0.85V、输出电压1.68V 为正常;
3、需要控制波形时序、如下图所示:
时序波形要求如下:
4、测量信息如下:
测得的控制波形时序:T1为200ns、T2为250ns、T3为400ns、T4为250ns、T5大于14us、T6为11.3us、T7为250ns、T8为250ns、T9为200ns、 均满足时序波形要求;
目前、差分信号输出端口工作模式 INTUPz=1;
下方测量的波形:
蓝色波形为 Voutm、黄色波形为 Voutp、红色波形为 Voutm-voutp。
此致!
Lynn