This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:异常数据收集

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE0064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833131/afe0064-abnormal-data-collection

器件型号:AFE0064

尊敬的所有,

非常感谢您的帮助!

 AFE0064的技术问题:

1、以下测量的时序波形是否使用不当;

2、是否需要将差分信号输出模式修改为0;

3、输出实际波形是否正常;

问题描述:

1、输入信号保持悬空、检测器未连接、且输入复位开关始终处于关闭状态。

2、Afe0064电源3.3V、基准电压输入2.25V 和0.85V、输出电压1.68V 为正常;

3、需要控制波形时序、如下图所示:

 

时序波形要求如下:

  

4、测量信息如下:

测得的控制波形时序:T1为200ns、T2为250ns、T3为400ns、T4为250ns、T5大于14us、T6为11.3us、T7为250ns、T8为250ns、T9为200ns、 均满足时序波形要求;

 目前、差分信号输出端口工作模式 INTUPz=1;

 

下方测量的波形:

  

蓝色波形为 Voutm、黄色波形为 Voutp、红色波形为 Voutm-voutp。

此致!

Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lynn:

    在 所示的控制波形中、IRST 位于 SHS 之后。 此外、SHS 信号位于 SHR 之前。 但是、数据表显示 IRST 必须先于 SHR、后跟 SHS。

    您能否 根据数据表建议更新波形持续时间和相对位置? 之后、我们可以讨论 AFE0064对输入信号的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    我们将使对话脱机、以讨论有关您的应用的更多详细信息。

    请告诉我们、是否可以向您发送电子邮件到您在 TI.com 注册的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen,

    好的、我 很高兴能直接与您沟通。 谢谢!

    电子邮件:sunchuanbao@zexin.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriram,

    感谢您的回复。根据您的说明、我们已再次完成测试。 请帮助我们解决以下新问题。 期待收到您的信息。

    技术问题

    1.请帮助确认 探测器与 AFE0064输入的连接是否正确。如图1所示;

    请帮助确认 AFE0064时序波形的控制是否满足控制要求。如图2所示;

    请帮助确认 AFE0064芯片的输出信号是否正常。 如图3所示;

    首先、探测器和 AFE0064之间的连接是硅 光电二极管阵列、连接方法如图所示  

    图1.

    该连接是共阴极连接、阴极端连接到 AFE0064 VREF (1.65v)、 检测器的阳极端通过开关连接到 AFE0064输入。 请咨询 TI 技术工程师以帮助我们确认此连接是否可行。

    第二、图2显示了控制 AFE0064时序波形

     

    图2 (前体 SHS 是前一周期的信号)

     

    测量的控制波形时序t1为200nst2为250ns、t3为400ns、t4为250ns、t5需要超过14uS、t6 为11.3us、t7为250ns、t8为250ns、t9 为200ns。 以上所有内容均满足时序波形要求

    第三个是 AFE0064输出差分信号终端。

    电流差分信号输出模式为 intUPz=1;

    在日光检测状态下、测量的波形如图3所示。

      

    图3.

    我们可以看到:蓝色波形为 VOUTM、黄色波形为 VOUTP、红色波形为 VOUTM-VOUTP、紫色波形为 CLK 时钟信号。

    此外,在前5个 CLK 周期中,差动输出信号失真,接下来的59个信号输出幅值约为2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    由于讨论已离线、我将关闭此帖子。