This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:XTAL 不上电

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831680/ads131a04-no-power-on-xtal

器件型号:ADS131A04

连接 ADS131a04时遇到一些问题。 通过一些调试,我们发现我们没有得到我们的16.384 MHz 时钟。 进一步的调试显示 XTAL2 (引脚26)上没有电源、在这种情况下、我们需要某种电压来为晶振供电。

我们已经仔细检查了数据表的原理图、配置看起来是正确的。 我们还验证了所有引脚之间的电气连接。

有什么想法导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、



    另一方面、我不确定 XTAL2上的电压是多少。 如果器件正在运行、我猜会在1V 和2V 之间。 但是、如果晶体未运行、我不确定预期的电压是多少。

    您使用的是什么晶体? XTAL1和 XTAL2上有什么负载电容? 通常、我会介绍我们在 EVM 上使用的任何内容。 向上看、我们使用了具有8.2pF 电容器的 CTS 407F35E016M384晶体。 电路板或器件中通常会有一些寄生电容、这可能会影响构建所用的电容。 从我看到的情况来看、降低负载电容比提高电容更有用。

    最后、您是否尝试为 XTAL1/CLKIN 使用外部时钟? 至少应使器件运行。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将16MHz 数字时钟连接到 XTAL1输入。 我们发现器件仍然没有响应。 我们发送复位命令(0011h)、然后等待5ms 以上、然后询问状态(0000h)。 我们没有得到任何反馈(FFFFh)。 这里是我们复位的示波器图片

     

    和状态响应

     

    图例:

    • 红色= DOUT
    • 蓝色= DIN
    • 绿色= SCLK
    • 黄色=芯片选择

    由于我们的探头,抱歉,它有点吵。 我已经验证 XTAL1正在获得一个16MHz 的时钟序列。

    对我们可以尝试什么有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、



    我实际上看不到数字镜头中的任何内容。 但是、它有点杂乱、我无法真正制作出太多内容。 是否可以分离不同的行? x 轴的刻度是多少? SCLK 频率是多少?

    由于您没有任何东西、最好检查器件和微控制器之间的物理连接(可能测量引脚到引脚的电阻)。 此外、您还有原理图吗? 最好查看整个电路。

    /RESET 连接到什么? 要使器件正常运行、应将其设置为高电平。 将/RESET 设置为低电平将使器件保持复位状态、并使器件无响应。 测量该电压、以确保器件正常运行。

    请注意、要启动该器件、我将使用数据表第79页的流程图。 如果要发送命令、请在收到就绪字后从 unlock 命令开始。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于论坛的其余部分:

    此问题现已解决。 问题是用于模拟电源的 LDO 电源出现故障。 这很可能会使器件保持复位状态、因此器件不会响应命令。

    吴约瑟