This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463-SP:封装尺寸与放大器;材料

Guru**** 2922220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832158/ads5463-sp-package-dimensions-material

器件型号:ADS5463-SP

您能告诉我以下封装信息吗?

P/N:
5962R0720802VXC

・封装材料/底板/镀层(例如陶瓷(铝质)/Ni/Au

・盖材料/底板/镀层(如 COVAR/镍/金

・封装腔壁厚度(mm)(例如0.25mm

・盖厚度(mm)(例如0.25mm

・器件重量(典型值 克)(例如3.5G

・器件重量(最大 克)(例如4.0克


我们希望将其用于热分析和辐射分析。


此致、
Tome2e.ti.com/.../1205.cavity-wall-and-lid-definition.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试查找此信息、并尽快返回给您。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到所需的信息:

    P/N:  5962R0720802VXC

    ・封装材料/底板/镀层(例如陶瓷(铝质)/Ni/Au

    氧化铝

    ・盖材料/底板/镀层(如 COVAR/镍/金)

    含 Niau 电镀的 Kovar (76%/24%)

    ・封装腔壁厚度(mm)(例如0.25mm)

    4.425mm

    ・盖厚度(mm)(例如0.25mm)

    0.25mm

    ・器件重量(典型值 克)(例如3.5G)

    3.5克