This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:共模抑制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833397/ads8598h-common-mode-rejection

器件型号:ADS8598H

你好

我可以从 ADS8598H 期望多大的 CommonMode 抑制? 我们的设置如下图所示。 数据表仅提到正负路径的源阻抗可实现更好的共模抑制、但不提供任何定量信息(抑制与频率)。

如果您有任何测量数据、这会很好、否则也会很感激进行粗略估算。

此致

Haje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haje、

    ADS8598H 是一款单端输入 ADC、不支持差分输入信号、因此没有共模抑制规格和信息。 此外、数据表中的电气特性表显示了输入限制、请参阅以下内容:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dale

    感谢你的答复。

    我知道 AIN_nGND 引脚上的+-0.3V 限制。 我将其解释为 ADS8598H 可以处理的共模信号(AGND 和 AN_1GND 之间)的最大振幅。

    我还理解输入不是用于真正的差分信号、但对我来说、它看起来像使用"GroundSense"的单端输入(不确定正确的术语是什么)。

    信号链(下图)对我来说是差分的、我本来希望差分放大器会有一些共模抑制。

    如果不是这种情况、那么每通道具有接地引脚有什么好处?

    此致

    Haje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haje、

    器件上的模拟前端(AFE)结构是内部设计拓扑的一部分。 我将告诉您、如果我们将来有类似的器件来支持差分输入、 但是、该 ADS8598H ADC 仅支持单端输入信号、AIN_xGND 引脚上的匹配电阻器作为平衡输入 RC 滤波器、可用于 消除外部电阻引起的额外偏移误差、但该引脚上的电势电压应限制在+/-0.3V 范围内。 要转换具有较高共模电压的信号、可在 ADC 之前使用仪表放大器或差分放大器、请参阅以下电路设计:

    ±10V ADC 输入电路的高共模差分输入电压

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对+/-0.3V 范围内的小电压抑制感兴趣。

    例如:

    AGND 和 AIN_1GND 之间的0.1V 50Hz VCM (如我的第一幅图所示)

    是否真的没有抑制、我将看到数字化信号上的全0.1V?

    此致

    Haje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haje、

    遗憾的是、我们没有这种数据、AIN_xGND 引脚假定直接接地。

    此致、

    戴尔