This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:上电后无输出

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833854/ads1292r-no-output-after-power-up

器件型号:ADS1292R

大家好、

客户使用的 ADS1292R 的原理图如下、但在使用3.3V LDO 电源后发现没有输出。

它们是上电后 VCC 和 GND 之间的低电阻路径、总电流为0.27A。 但是、如果客户取消选择 ADS1292R、则不会检测到低电阻器路径。 因此、客户希望我们帮助检查原理图是否正确?

欢迎您提出任何意见! 谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    这里没有太多可做的、乍一看、原理图没有什么问题。  

    这是单个电路板还是所有创建的 PCB 的问题?  

    如果用新设备更换设备,问题是否仍然存在?  

    设备是否有明显损坏(或烧焦的气味)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您的发帖。

    您是否可以让客户 在不加电的情况下测量 VCC 和 GND 之间的阻抗? 当电流在两个探测点之间流动时、您无法始终获得精确的阻抗测量。

    原理图中显然没有任何表明加电问题的错误。 VCC 电源电压和电源是多少?

    此致、