请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 大家好、
客户使用的 ADS1292R 的原理图如下、但在使用3.3V LDO 电源后发现没有输出。
它们是上电后 VCC 和 GND 之间的低电阻路径、总电流为0.27A。 但是、如果客户取消选择 ADS1292R、则不会检测到低电阻器路径。 因此、客户希望我们帮助检查原理图是否正确?
欢迎您提出任何意见! 谢谢!
Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.