This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:2.4GHz WiFi/蓝牙天线是否会在我的 EEG 电路中产生噪声?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832874/ads1299-4-will-a-2-4ghz-wifi-bluetooth-antenna-create-noise-in-my-eeg-circuit

器件型号:ADS1299-4

我正在设计一个用于执行 EEG 测量的电路、我希望它非常紧凑。 因此、WiFi+蓝牙天线(2.4GHz)将位于电极输入上方半英寸处。 这会导致 EMI 问题吗?  

本手册只需说明 EMI:

"如果系统可能暴露在高频 EMI 中、建议在输入端添加值非常小的共模电容器、以滤除高频共模信号。 如果添加了这些电容器、则电容器应比差分电容器小10或20倍、以确保将其 CMRR 的影响降至最低。"

我假设这意味着要执行以下类似操作? 顶部是建议连接电极的标准方法、但在底部、我在每个电极上添加了两个旁路电容器、值为22p、通过2.4GHz。 它能起作用吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    我没有亲自测试过这种情况、也不知道您的天线有什么问题、因此我无法确认系统将看到哪种类型的 EMI。  

    您的图片未通过、您能否重新发布?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路板上的天线为: https://www.espressif.com/en/products/hardware/esp32-devkitc/overview

    下面是我为连接每对电极而制定的两个选项的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    图像仍然没有通过。 尝试以.jpg 格式保存到桌面、然后从此处附加到 E2E 回复框。