请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-4 我正在设计一个用于执行 EEG 测量的电路、我希望它非常紧凑。 因此、WiFi+蓝牙天线(2.4GHz)将位于电极输入上方半英寸处。 这会导致 EMI 问题吗?
本手册只需说明 EMI:
"如果系统可能暴露在高频 EMI 中、建议在输入端添加值非常小的共模电容器、以滤除高频共模信号。 如果添加了这些电容器、则电容器应比差分电容器小10或20倍、以确保将其 CMRR 的影响降至最低。"
我假设这意味着要执行以下类似操作? 顶部是建议连接电极的标准方法、但在底部、我在每个电极上添加了两个旁路电容器、值为22p、通过2.4GHz。 它能起作用吗?