This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADC12J1600EVM:ADC12J1600EVM

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833172/webench-tools-adc12j1600evm-adc12j1600evm

器件型号:ADC12J1600EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在从事汽车领域的某些器件工作、我想使用您的产品"ADC12J1600EVM - ADC12J1600 12位、1.6GSPS、射频采样模数转换器评估模块"。 我正在使用3D 软件准备此设备、因此我需要您的产品的3D 数据才能完成工作、但我无法在您公司的侧面找到任何3D 数据。 如果您有任何3D 数据、您能给我发送吗? 如果3D 数据采用步进格式、那将会很好。

此致、
Jakub Nigut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    有关组件数据、请参阅随附的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../ADC12JXX00.zip

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提供 ADC12J1600EVM 的步进数据。 在您发送给我的步骤文件中、只是一个空的 PCB 板、没有任何二极管。 如果您有包含 所有组件的 ADC12J1600EVM 步骤文件、可以将其发送给我吗? 如果否、您能否将尺寸仅发送给带有所有组件的 ADC12J1600EVM?  


    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提供 ADC12J1600EVM 的步进数据。 在您发送给我的步骤文件中、只是一个空的 PCB 板、没有任何二极管。 如果您有包含 所有组件的 ADC12J1600EVM 步骤文件、可以将其发送给我吗? 如果否、您能否将尺寸仅发送给带有所有组件的 ADC12J1600EVM?  


    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    有关整个 EVM 的步骤文件、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../ADC12JXXXXEVM_5F00_A1.zip

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提供数据。 关于此产品、我还有几个问题要问。
    您能告诉我该 PCB 将安装在哪个 PCB 部分吗? 这2个螺钉是否用于安装?

    PCB 应安装在哪个位置? 应安装在位置 A、B 或 C 上? 或者每个位置都适合安装?

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    这两个螺钉是支架、用于在连接到 FPGA 数据采集卡(TSW14J56EVM)时帮助物理稳定 EVM。 它们不是电气用途所必需的、但消除了由于不平衡而导致的任何应力、这些不平衡可能会随着时间的推移损坏不同的连接器。

    对于您共享的安装位置、您打算安装到什么位置? 如果连接到 TSW14J56EVM、那么我通常会看到位置 B

    此致、

    Dan