器件型号:TSW14J56EVM
您好!
我将 TSW14J56EVM 与 HSDC Pro 和 DAC3XJ8X GUI v1.2一起用于我的项目。 目标是生成一些 I/Q 信号。 使用提供的 python 脚本示例、我能够生成信号并通过系统发送。 我的下一步是使用 python 来操作 DAC 和 FPGA 时钟。 我假设我应该能够通过更改低电平寄存器值来实现这一点。 我在 HSDCPro 自动化 DLL 手册中找到了两个称为 Write_Registers 和 Write_Register_U32的函数。 我已经尝试在 python 脚本中实现这些函数、该脚本运行并返回错误状态0 (无错误)、但是当我在 DAC3XJ8X GUI v1.2低级视图选项卡中检查寄存器值时、寄存器保持不变。 有人能给我一些指针、说明我可以做些什么来使这些函数正常工作吗?
我附加了代码的屏幕截图、在这里我调用 Write_Registers 函数。
谢谢、