This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:HSDC Pro Automation DLL Python 脚本

Guru**** 2540000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828173/tsw14j56evm-hsdc-pro-automation-dll-python-script

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我将 TSW14J56EVM 与 HSDC Pro 和 DAC3XJ8X GUI v1.2一起用于我的项目。 目标是生成一些 I/Q 信号。 使用提供的 python 脚本示例、我能够生成信号并通过系统发送。 我的下一步是使用 python 来操作 DAC 和 FPGA 时钟。 我假设我应该能够通过更改低电平寄存器值来实现这一点。 我在 HSDCPro 自动化 DLL 手册中找到了两个称为 Write_Registers 和 Write_Register_U32的函数。 我已经尝试在 python 脚本中实现这些函数、该脚本运行并返回错误状态0 (无错误)、但是当我在 DAC3XJ8X GUI v1.2低级视图选项卡中检查寄存器值时、寄存器保持不变。 有人能给我一些指针、说明我可以做些什么来使这些函数正常工作吗?

我附加了代码的屏幕截图、在这里我调用 Write_Registers 函数。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    此 python 脚本用于实现 HSDC Pro 的自动化、因此该脚本将仅控制由 TSW14J56EVM (通过 HSDC Pro)执行的函数。

    为了读取/写入 DAC3XJ8XEVM、您将需要使用其他方式。

    我将深入了解这一点、然后再与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    感谢您的及时响应。

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、  

    如果您对问题有任何更新、只需签入即可???

    胡伊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    感谢您的耐心等待。 遗憾的是、我们无法通过 Python 连接 DAC GUI。

    此致、

    Dan