Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293EVM 主题中讨论的其他器件:SEGGER、 ADS1293、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
为了测试 ADS1293 EVM 板、我可以使用 SEGGER 提供的 J-link 作为调试器探针、还是只需将 MSP430-FET430UIF 用作调试器探针? 如果可以使用其他调试器探针、我是否仍然可以使用 CCS IDE 更改固件? 此外、什么软件可让您在使用调试器探针时查看固件中所做的直接更改? 我假设如果我在 CCS 上进行编码、来自 JTAG 的输出数据将显示为来自 CCS 的输出。
谢谢!