This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1293EVM:CCS/ADS1293EVM

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832544/ccs-ads1293evm-ccs-ads1293evm

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:SEGGERADS1293

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

为了测试 ADS1293 EVM 板、我可以使用 SEGGER 提供的 J-link 作为调试器探针、还是只需将 MSP430-FET430UIF 用作调试器探针? 如果可以使用其他调试器探针、我是否仍然可以使用 CCS IDE 更改固件? 此外、什么软件可让您在使用调试器探针时查看固件中所做的直接更改? 我假设如果我在 CCS 上进行编码、来自 JTAG 的输出数据将显示为来自 CCS 的输出。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    感谢您关注我们的 ADS1293EVM。 遗憾的是、我们无法为 EVM 平台上的代码开发提供支持。 这些 EVM 仅用于轻松评估主 IC (即 ADS1293)、旨在与提供的软件配合使用。

    此致、