请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我目前正在将 dspic33ck256mp502 MCU 与 ADS1299搭配使用。 目前、我使用的指令周期为8.5MHz、SCLK 为2MHz。 我遇到的问题是、如果指令周期大于10MHz、那么我的具有 ads1299的 SPI 会停止返回控制和状态寄存器数据。 但是、如果我降低 SCLK 频率、SPI 通信仍然在10MHz 以上工作。 当我将 ADS1299 EVM 子板与 esp32连接时、我遇到了一个类似的问题。 MCU 以40MHz 的频率工作、我无法将 SCLK 提高到2MHz 以上。 如果我这么做、那么 id 返回停止、我得到0x00而不是0x3E。