This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:SPI 高位 SCLK 错误。

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832284/ads1299-spi-higher-sclk-error

器件型号:ADS1299

您好!

我目前正在将 dspic33ck256mp502 MCU 与 ADS1299搭配使用。 目前、我使用的指令周期为8.5MHz、SCLK 为2MHz。 我遇到的问题是、如果指令周期大于10MHz、那么我的具有 ads1299的 SPI 会停止返回控制和状态寄存器数据。  但是、如果我降低 SCLK 频率、SPI 通信仍然在10MHz 以上工作。 当我将 ADS1299 EVM 子板与 esp32连接时、我遇到了一个类似的问题。 MCU 以40MHz 的频率工作、我无法将 SCLK 提高到2MHz 以上。 如果我这么做、那么 id 返回停止、我得到0x00而不是0x3E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    由于这些处理器不是 TI 产品、我无法提供支持。